Automatische Erstellung der Verzeichnisstruktur, Erzeugung der Datei '
Aufruf des Einrichtungs-Scripts:
Werden keine Parameter angegeben, erscheint folgende Hilfe:
Sie haben zwei Optionen:
config.xml'.Aufruf des Einrichtungs-Scripts:
python create_project.pycWerden keine Parameter angegeben, erscheint folgende Hilfe:
usage: create_project.pyc -p Projekt Verzeichnis |
Sie haben zwei Optionen:
- Sie können die Automatik verwenden, dann wird ein Verzeichnis namens "Mein Projekt" als Projektverzeichnis angelegt.
Außerdem werden die weiteren benötigten Verzeichnisse angelegt, ebenso wie eine "leere" XML-Definitionsdatei. - Sie geben einen selbst gewählten Namen für das Projekt-Verzeichnis an. Dort wird automatisch eine "leere" XML-Definitionsdatei angelegt.
"leer" meint in diesem Zusammenhang, dass das Grundgerüst der Datei vorhanden ist, und Sie sie nur noch mit Werten zu füllen brauchen.
Die Dateien entsprechen den in dieser Dokumentation angebenen Beispielen.
Natürlich ist die Verwendung der Einrichtungs-Scripts optional. Sie können auch alle Verzeichnisse von Hand anlegen.
In diesem Fall halten Sie sich bitte an den unter Verzeichnisstruktur Projekt beschriebenen Aufbau.
Die Dateien entsprechen den in dieser Dokumentation angebenen Beispielen.
Natürlich ist die Verwendung der Einrichtungs-Scripts optional. Sie können auch alle Verzeichnisse von Hand anlegen.
In diesem Fall halten Sie sich bitte an den unter Verzeichnisstruktur Projekt beschriebenen Aufbau.
Hinweis
Das Projekt-Verzeichnis kann jederzeit nach belieben umbenannt werden!